This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:程序成功完成't 单步执行超过第一条指令

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1311670/msp430fr2355-program-won-t-single-step-past-first-instruction

器件型号:MSP430FR2355

这是一个奇怪的问题。  我正在使用 MSP FET 对 MSP430FR2355进行编程。  程序编译正常并下载。  然而、当我尝试单步执行超过第一条指令时、它只停留在第一条指令上。  我检查了一些系统寄存器、并注意到 SFRIFG1寄存器中的 OFIFG。  有人知道什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹·你好

    OFIFG 是 振荡器故障中断标志0b =无中断挂起1b =中断挂起

    您能否评论一下硬件环境和 CCS 版本?

    这是一个奇怪的问题

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  当前未出现问题。  我不明白为什么,但现在我要说问题已经解决。