This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:使用三相三线电机作为负载执行评估

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1302977/evm430-f6779-performed-an-evaluation-using-a-3-phase-3-wire-motor-as-the-load

器件型号:EVM430-F6779

尊敬的专家:

我的客户 使用3相3线电机作为负载进行了评估。
与另一家公司生产的瓦特表相比(=比较)、 电压值不同、有功功率和无功功率的值也稍有不同。
我将首先解释情况的细节,最后我想问你几个问题。

[确认环境]

  • 三相3线连接系统:Δ Ω(Δ)连接
  • 负载:3层3线电机

[含负载的 EVM 连接图]

  • 将 EVM 的 A/B/C 相端子电压和 CT 连接到负载电机的每个端子、不使用中性点。
  • 在该状态下、将 A/B/C 相位的电压、电流和功率与其他公司的仪表进行比较。

[测量结果]

  • EVM 已在单相环境中进行校准、并已确认它显示的值与测量器件的功率计相同。
  • 但是、三相的电压值存在差异。
  • 有功功率和无功功率也略有不同。
  • 比较 TI 评估模块
    显示值 显示值
    工作功率 0.078 kW 0.090 kW
    电流 PH_A 1.723 A 1.746安
    PH_B 1.745 a 1.827 A
    pH_c 1.815 A 1.760安
    电压 Ph_Ato 204.4V 111.3V
    Ph_Bto 204.9伏 125.9伏
    Ph_Cto 202.7V 117.1伏
    频率 50赫兹 49.9Hz
    功率因数 0.13 -
    无功功率 0.625KVAR 0.599千瓦
    算术方法 Δconnection μ A? Y 连接?

[采用三相交流接线法的 Y (星型)连接和 Δ(Δ 型)连接的计算公式]

  • Y (星形)连接(208Y/120型)
    • 每个相位和中性点之间的线电压为"相电压 x√3"、相电压之间的关系为"线电压/√3"。
    • 线路电流=相电流
  • Δ(增量)连接
    • 没有中性线
    • 线路电压=相电压
    • 线路电流为"√3 x 相电流"、相电流与线路电流/√3的关系

[查询]

问题1:
假设所比较的电表上显示的信息是正确的。
认识到基于测量结果的计算过程是正确的吗?
此外、假设在 Y (星型)连接环境中确认时确认结果没有差异是否正确?
TI-EVM 在 Y (星型)连接的前提下执行计算、因此在 Δ(Δ)连接环境中进行检查时、显示的相电压将具有1/√3的关系。
他们知道电流值为相电流=线路电流、因为计算基于 Y (星形)连接。

问题2:
是否有任何可以检查 Δ(增量)连接的固件?
如果没有、如果您有任何参考资料、可以分享吗?

问题3:
在支持 Δ(Δ)连接和 Y (星型)连接时、认识到只更改计算公式就可以实现这一点是否正确?
Δ(Δ)连接的计算公式是从 Y (星型)连接创建的、但我想知道在微控制器内部的计算处理中是否有任何点需要注意。

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 Δ Y 和 μ C 连接之间的结果可以通过一个固定 参数来转换。  

    您需要做的是在三个相位下逐个进行校准、而不是在单相位上进行校准。 这意味着、您不需要新软件或新的计算公式。 此外、您需要同时进行相位校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     周奕迅,你好!

    很抱歉这么晚才回复。

    客户执行了其他检查和问题。
    请告诉我以下情况。

    Q4:EVM 是在采用 Y 连接还是 Δ Ω 连接的情况下执行计算?
    Q5:另外、是否正在计算相位 A 和相位 B 之间的线电压?
    Q6他们认为 TI-EVM 设计用于显示相电压、但是否可以显示线路电压?

    他们使用电阻器确认了 Y (星型)连接和 Δ(Δ 型)连接。

    Y (星型)连接中性端子和 EVM 中性端未连接。
    其他公司的电表显示来自 A 相- B 相、B 相- C 相和 C 相- A 相的电压、而 TI-EVM 似乎显示介于中性点和每个相位之间的电压。

    假设 Y 和 Δ 连接具有以下关系、则当前值与其他公司的电表显示的值相同、但电压值不同。
    这也表明电压值的计算方法存在差异。

    Y 连接 Δconnection  
    线路电压 相电压(中性相电压) x√3 与相电压相同
    输入电流 与相电流相同 相电流 x√3

    他们使用测试仪检查实际 EVM 的电源输入端子。
    只要您在 EVM 的电源端子上同时检查 Y 连接相电压和线路电压、TI-EVM 似乎设计为显示相电压。
    他们对差值连接进行了类似的检查、但只要我使用测试仪检查 EVM 输入电压、就会输入正确的电压。
    从这一点来看、似乎不考虑差值连接和 Y 连接期间的线路电压。
    通过使其与线路电压兼容、他们认为可以像其他公司的电表一样显示线路电压。

    关于微控制器计算、我们还根据 GUI 上显示的电压值检查实际微控制器输入电压波形、并进行反向计算。
    我们根据 GUI 上显示的值计算了微控制器输入电压的理论值、并将其与实际波形进行了比较、但我们也确认计算值几乎是理论值。

    下面展开了涉及三角形和三角形连接的线程以供参考。
    F6779上三相电表的高阶 THD 计算和 Delta 型(3P3W)
    MSP430F67791A:三相电表支持哪些模式或配置?

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q4:EVM 是在采用 Y 连接还是 Δ Ω 连接的情况下执行计算?

    [伊森]:它是   Δ 连接。
    Q5:另外、是否正在计算相位 A 和相位 B 之间的线电压?

    [ISON]:它不会根据相电压计算线路电压。
    Q6他们认为 TI-EVM 设计用于显示相电压、但是否可以显示线路电压?

    [伊森]:它不支持这一点,但你可以自己做计算。

    积分功率和无功功率不同的另一个原因可能是代码没有添加以下函数:https://www.magnelab.com/wp-content/uploads/2015/01/Current-transformer-phase-shift-compensation-and-calibration.pdf 您能告诉我客户在使用什么电子式电表 GUI 吗? 是否使用 EMDC、与我之前展示的一样。 则会出现这个问题。

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    谢谢你的答复。

    您能告诉我客户使用的是什么电子式电表 GUI 吗? 是否使用 EMDC、与我之前展示的一样。 它将出现此问题。

    它们使用 EMDC。   他们正在根据下面的示例代码进行实验。
    :EnergyMeasurementDesignCenter_1_40_00_03\EnergyMeasurementDesignCenterWorkspace\EVM430-F6779_CT_3V_3C_50Hz

    是否有任何示例代码可用于实现本应用手册?  

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想可能是因为这个原因。 因为 EMDC 库不对客户开放源码。 最佳解决方案为:https://www.ti.com/tool/TIDM-THDREADING?keyMatch=TIDUB70A。它使用此 FIR 表处理由电流传感器引起的不同相移。

    另一个建议是参阅此更准确的校准流程:

    e2e.ti.com/.../2021_2D00_06_2D00_23-EMDC-Calibration-Process.docx

    我只玩了招牌相位计、可以给出一些 建议。

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    很抱歉迟到了回复。  

    感谢您提供的信息。
    我仍在确认收到的信息、但请允许我提问。

    Q4:EVM 是在采用 Y 连接还是 Δ Ω 连接的情况下执行计算?

    [伊森]:它是   Δ 连接。

    [/报价]

    问题7:下面的 E2E Δ 不支持 Δ Σ(Δ)连接和 Y (星型)连接支持、但它是否确实是 Δ Δ Σ(Δ)?
    [编辑2024/01/11]
    e2e.ti.com/.../msp430f67791a-what-modes-or-configurations-are-supported-for-3-phase-power-meters

    我想可能是因为这个原因。 因为 EMDC 库不对客户开放源码。 最佳解决方案为:https://www.ti.com/tool/TIDM-THDREADING?keyMatch=TIDUB70A。它使用此 FIR 表处理由电流传感器引起的不同相移。

    [/报价]

    Q8:您能否告诉我如何将"TIDM-Threading"中使用的"TIDCBM3"(尤其是"metrology-fir-table.c"的函数)集成到 EMDC 中?
    我已经下载了这个文件、但是由于其内容是为 IAR 提供的、所以无法使用 CCS 构建它。 (基于 Driverlib 的空项目。)
    由于没有.txt 或.hex 文件、因此无法确认操作。

    此致、
    还可以

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您使用   EnergyMeasurementDesignCenter_1_40_00_03\EnergyMeasurementDesignCenterWorkspace\EVM430-F6779_CT_3V_3C_50Hz 中的代码。  

    如果您想将 FIR 函数实施到 EMDC 代码中、我想说的不容易... 这部分代码真的很难理解。  无论如何、如果您希望 EMDC 的源代码来调整该器件、请联系 TI 销售部门。 他将帮助你获得代码。

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    谢谢你的答复。

    考虑到当前的评估情况、也许有必要了解代码库中的计算算法。
    如有必要、我们将与日本 TI 协商。

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 您也可以将 E2E 链接分享给他们。