This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:UART BSL

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1311859/msp430fr2311-uart-bsl

器件型号:MSP430FR2311

我想使用 UART BSL 将程序写入 MSP430FR2311、但不能。

我捕捉到信号"RST#"、"TEST"、"UCA0RXD"、"UCA0TXD"的图片

进入 BSL 模式后、首先、TXD 的电压电平下降。

为什么 MSP430在 CPU 将密码发送到 MSP430前先发送低电平信号?

当我设置 UART 的 CPU 9字节读取模式时、我可以将程序写入 MSP430。

但我设置了8字节读取模式、我无法成功写入程序、因为 MSP430首先会发送低级信号、如上所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谷川明

    您能否评论一下 MSP430FR2311中的 UART 波特率和 MSP430FR2311中的 UART 数据。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    BSL UART 波特率根据技术文档"MSP430 FRAM 器件引导加载程序(BSL)"确定为9600波特。



    储罐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢坦克  

    以及您从  MSP430FR2311发送了哪些 UART 数据? (我很难从波形检测到 UART 数据)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该数据是对 CPU 发送的密码的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    我想知道 上图中的问题。