This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1312034/evm430-fr6047-evm430-fr6047

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

您好!  

是否有任何文档详细介绍了如何使用 Code Composer Studio 对 EVM430-Fr6047进行编程、我遇到了 CCS 未检测到电路板的问题、并且即使在我键入电路板名称时、如果我使用  EVM430-FR6047 或仅使用 MSP430F60147、也无法识别电路板名称。 送完即止。 是否有适用于 MSP430FR6047固件的链接  

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamad:

    请查看 水表快速入门指南 、并按照其中的步骤开始使用该器件。

    请访问 超声波设计中心 登录页面、并下载 USS-SWLIB-WATER 以获取器件驱动程序。  

    在 CCS 中、请打开一个工作区、选择文件、导入、下拉"Code Composer Studio"选项卡、然后选择"CCS Projects"。 现在、浏览到 [USS Water Lib directory path]\UltrasonicWaterFR604x_02_40_00_00\examples、然后选择 USS_USS Water_Demo。 现在 Discovered projects 选项卡应显示3个工程。 选择"MSP430FR6047EVM_USS_MSP430FR6047EVM" Water_Demo。 这会将正确的项目导入到您的工作区。 现在、您应该能够选择项目、构建项目、然后将程序刷写到您的器件中。

    我不确定您的意思、如果您说即使在您键入电路板名称时 CCS 也没有检测到电路板、 您是说您尝试在 Resource Explorer 中搜索它、但它没有显示吗?

    最后、由于您将使用 EVM430FR6047部件、因此您应在 CCS 中使用该部件。