This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:MSP430FR50431 - VOH vol

Guru**** 2770655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1311993/msp430fr50431-msp430fr50431---voh-vol

器件型号:MSP430FR50431

您好、我使用这款 MSP430
我看到了产品说明书
当 VIH 最大值为2.25伏时、
但该组件知道如何在高达3.6V 的电压下工作、那么、当我在数据输入端输入3伏、同时 VCC = 3V 时会发生什么情况?它是否知道如何处理它并将其视为逻辑1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIH 最大阈值为2.25V。 这意味着只要输入被驱动至高于2.25V、器件就保证将其读取为逻辑1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、那里的值"1.65v"是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字输入是具有迟滞功能的施密特触发器输入。 解读低电平到高电平转换的阈值可介于1.65V 和2.25V 之间。 MCU 可以解读正向电压为1.65V 的逻辑1、但要保证其在2.25V 以上跳闸。 VIL 阈值相同、但值顺序相反。

    总之、表8.13.5.1指出、在3V VCC 下、对于逻辑1、您应该始终将输入驱动为高于2.25V、对于逻辑0、您应该始终驱动为低于0.75V、以保证运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定
    如果我在输入中输入2V、即在1.65到2.25之间、那么它仍然可以识别逻辑1、但也有可能无法识别它?

    另一个问题是、如果我将3.5V 作为 VCC、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您施加2V 电压、则有可能*不*将其识别为逻辑电压。

    至于 Vdd、该器件的绝对最大值为4.1V、因此3.5V 没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题,如果我把3.5V 作为 VCC,会发生什么情况

    之后、VIH 和 VIL 阈值将会上升;数据表中未记录确切的量。 如果您将逻辑0的引脚驱动为0V、将逻辑1的引脚驱动为 VCC、就不会有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表
    我知道、即使我输入了1.65到2.25之间的电压、也将视为逻辑1。

    您保证活动范围为在指定范围内逻辑读数1

    我不明白什么是对的?
    我在讨论开始时附上了一张图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、即使我输入了1.65到2.25之间的电压、也将视为逻辑1。

    您保证活动范围为在指定范围内逻辑读数1

    [/报价]

    屏幕截图中提到的数据表参数是 MCU 数字输入前端施密特触发器输入端的阈值电压。 在正向边沿上确定逻辑1的阈值介于1.65V 至2.25V 范围内;这种情况发生的确切电压 取决于温度和 VCC 等几个变量。 如果您希望 MCU 始终将输入解释为逻辑1、则它必须高于数据表中列出的最大值。

    请查看 TI 的文档《了解施密特触发器》、 SCEA046。 您会在大多数数字器件上看到这些定义类似的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    Keith 和 Seth 总结得很好。 如果他们的某个回答能够为您澄清、请将其标记为。 否则、如果您有更多的困惑、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    现在,它是明确的。