This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:是否存在 LOCKAUX 将设置为1的情况?

Guru**** 2476435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1312244/msp430f6779a-is-there-a-case-where-lockaux-will-set-to-1

器件型号:MSP430F6779A

将"LOCKAUX "设置为高电平(1)的条件是什么

请在数据表中说明这种情况。 如何使此条件  

如果您有其他条件。 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在 用户指南中搜索 LOCKAUX 吗。

    它被用于启用到 AUXKEY 的写入。 只是一种保护方法来避免您错误地访问   AUXKEY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以通过 DVCC 下降到低于 AUX0LVL 或 Vdsys1下降到低于 SVSMHRRL 将"LOCKAUX "设置为1?

    请说明此 说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个字恰好说明 在上电复位和 LPM3.5后 LOCKAUX 将被设置为1。

    您能告诉我您想做什么吗? 为何您有疑虑?  通常、该位将在您执行对 AUXKEY 的写入之前和之后发生更改。