This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:如何在 EMDC GUI 上显示中性结果

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1311695/evm430-f6779-how-to-display-the-neutral-results-on-the-emdc-gui

器件型号:EVM430-F6779

尊敬的专家:

我的客户希望使用 EVM430_F6779和 EMDC 执行三相4线测量

我们认为 EVM430_F6779支持中性端子作为硬件、但 EMDC (1_40_00_03)示例软件不支持。
您能否告诉我如何在 EMDC GUI 上显示中性结果?

特别是、

Q1:我应该进行哪些设置来根据"EVM430-F6779_CT_3V_3C_50Hz"添加中性点?

[详情1]
我们附上了基于"3V_3C_50Hz"创建的"EVM430-F6779_CT_3V_4C_50Hz"。
・CT3:对于中性线、其参数与 CT0~2相同。
・引脚:SD3N0/P0
・脉冲:主动=P1.3 (NC)、被动=P3.2 (NC)、启用检查
・相位:电压=SD0、电流=SD3、总检查
・"生成代码"→CCS 构建→Uniflah 加载

Q2:校准附加设置的空档端子时、我应该输入哪些条件?

[详情2]
由于中性点没有电压、我们已经暂时将其校准为增益0°、相位60°。
我们预计 CT2和 CT3会在 GUI 上显示相同的测量结果、但它们不同。
CT2和 CT3的示波器波形几乎相同。(针对测试测量同一点)
GUI 上的电压和电流值如 CT2的波形所示、但对于 CT3而言不正确。
    

Q3:首先、是否不可能使用中性端子的 EMDC 进行测量?
该端子是否仅用于检测接地泄漏?

此致、
还可以

e2e.ti.com/.../EVM430_2D00_F6779_5F00_CT_5F00_3V_5F00_4C_5F00_50Hz_5F00_v2.zip