This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:软件 BSL 进入

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1313757/msp430f5438a-software-bsl-entry

器件型号:MSP430F5438A

您好!

我有一个客户在通用 MCU 应用中使用 MSP430F5438A、在这些应用中、他们需要在固件更新过程中使系统的电源保持启用状态。

如果它们有内部应用程序跳转至 ROM BSL、BSL 会自行复位 UART 引脚之外的任何 IO 状态吗?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    您可能需要读取 该线程上的旧响应

    对于 MSP430器件、看起来软件 BSL 调用不需要复位、只是会清除 RAM。 这可以通过设置和清除几个 GPIO、然后通过软件进入 BSL 模式、并检查以确保引脚保持其状态来进行验证。