This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:msp430f5529上的 USB 连接

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1313529/msp430f5529-usb-connections-on-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529

尊敬的论坛:

我一直在尝试创建一个基于 USB 的 msp430F5529项目、

我曾查看过 使用 MSP430 MCU 开始 USB 设计(修订版 B) 文档以了解详细信息  

在第15页中、我看到了以下电路、  

我相信上面的电路图用于 USB 连接。

我不了解电路、就像我的 msp430f5529电路板中一样、那里有 SBW 引脚、但在整个工作表中、它并未提到 SBW 引脚

至于我在上图中提到的 msp430f5529原理图、DM 和 DP 连接到 IC 的其他引脚、

我的理解是、

我们将使用 SBW 引脚上传代码

2.  USB 连接器可以通过 DM & DP 引脚来读/写数据

上述各点是否正确? 在演示中、请引导我

我们是否有任何单独连接 USB 的原理图?

此致、

TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    您的理解是正确的。 您还可以在 ti.com 上参考

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。 您还可以在 ti.com 上参考

    [/报价]

    非常感谢您的确认和参考原理图 yeson Zhou。

    此致、

    TeX