主题中讨论的其他器件:EVM430-F6779
混合软件和硬件控制时、选择了哪个辅助电源开关?
AUX1MD = 0、AUX0MD = 1、 AUX1OK = 1、AUX0OK = 1
(辅助电源开关到 DVCC 或 AUXVCC1)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
混合软件和硬件控制时、选择了哪个辅助电源开关?
AUX1MD = 0、AUX0MD = 1、 AUX1OK = 1、AUX0OK = 1
(辅助电源开关到 DVCC 或 AUXVCC1)
您好,Tink
请分享您对 辅助电源系统(AUX) 混合软件和硬件控制的初始设置
到目前为止、我只能找到 软件控制切换的代码示例 AUXVCC1
代码示例是 https://www.ti.com/tool/download/SLAC648的 msp430f677xA_aux_01.c
谢谢
if ((AUXCTL0_L & LOCKAUX_L) == LOCKAUX_L) // Auxiliary is locked because of core power down? { AUXCTL0_L &= ~LOCKAUX_L; // Release Auxiliary module from core power down } AUXIE = 0x0000; // AUXIE Disable. AUXCTL2 = (AUXMR_0 | AUX0LVL_6 | AUX1LVL_5 | AUX2LVL_0); // AUXCTL2 Auxiliary supply monitoring rate: 0. // AUX0LVL : 3.0V. // AUX1LVL : 2.7V. // AUX2LVL : 0.0V. AUXIFG &= ~(AUX0SWIFG | AUX1SWIFG | AUX2SWIFG | AUX0DRPIFG | AUX1DRPIFG | AUX2DRPIFG | AUXMONIFG | AUXSWNMIFG); // AUXIFG AUXCTL1 |= (AUX0MD | AUX2MD); AUXCTL1 = (AUX0MD | AUX2MD | AUX0OK);
您好,Tink
我需要板来检查代码。 例如目标板或 EVM。
我想知道您使用的是哪个电路板。
如果您使用的是 EVM430-F6779、请检查 是否使用 MSP430F677x (A)实现了三相电子电表(修订版 G)
谢谢!