This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:混合使用软件和硬件控制时、选择了哪个辅助电源开关?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1310268/msp430f6779a-which-auxiliary-power-switch-is-chosen-when-mixing-software-and-hardware-control

器件型号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他器件:EVM430-F6779

混合软件和硬件控制时、选择了哪个辅助电源开关?

AUX1MD = 0、AUX0MD = 1、 AUX1OK = 1、AUX0OK = 1

(辅助电源开关到 DVCC 或 AUXVCC1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tink  

    请分享您对 辅助电源系统(AUX) 混合软件和硬件控制的初始设置

    到目前为止、我只能找到 软件控制切换的代码示例 AUXVCC1

    代码示例是  https://www.ti.com/tool/download/SLAC648的 msp430f677xA_aux_01.c

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        if ((AUXCTL0_L & LOCKAUX_L) == LOCKAUX_L)   // Auxiliary is locked because of core power down?
        {
            AUXCTL0_L &= ~LOCKAUX_L;                // Release Auxiliary module from core power down
        }
    
        AUXIE     = 0x0000;                         // AUXIE Disable.
        AUXCTL2   =  (AUXMR_0 | AUX0LVL_6 | AUX1LVL_5 | AUX2LVL_0);
                                                    // AUXCTL2    Auxiliary supply monitoring rate: 0.
                                                    //            AUX0LVL : 3.0V.
                                                    //            AUX1LVL : 2.7V.
                                                    //            AUX2LVL : 0.0V.
        AUXIFG   &= ~(AUX0SWIFG | AUX1SWIFG | AUX2SWIFG | AUX0DRPIFG | AUX1DRPIFG | AUX2DRPIFG | AUXMONIFG | AUXSWNMIFG);
                                                    // AUXIFG
        AUXCTL1 |=   (AUX0MD | AUX2MD);
        AUXCTL1  =   (AUX0MD | AUX2MD | AUX0OK);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tink  

    感谢您的代码。 我将找到一些时间来检查此设置。

    我能否确认硬件设置? 有 AUX0LVL 和 AUX1LVL 。

      AUX2LVL 上没有电压?

    // AUXCTL2辅助电源监控率:0。
    // AUX0LVL:3.0V。
    // AUX1LVL:2.7V。
    // AUX2LVL:0.0V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有 AUX0和 AUX1、AUX2上没有电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tink

    我需要板来检查代码。 例如目标板或 EVM。

    我想知道您使用的是哪个电路板。

    如果您使用的是 EVM430-F6779、请检查 是否使用 MSP430F677x (A)实现了三相电子电表(修订版 G)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是 EVM、而是定制电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新(当前使用此设置、因此我想知道其行为)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tink

    我想我需要更多的时间来检查目标板上的此功率设置

    谢谢