This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:错误33:IR 通信失败(SO 142304)

Guru**** 681490 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1302335/msp-gang-error-33-ir-communication-fail-so-142304

器件型号:MSP-GANG

尊敬的先生/女士:

我们的一个客户遇到了 MSP-GANG 的问题。 客户使用自己的器件时、不存在问题、但 Mouser 的两个新器件出现错误代码33的问题。  

我已经附上了客户提供的图片和测试报告。  

您能帮助检查并建议如何解决该问题吗? 如果您还需要其他信息、请告诉我。 谢谢!

此致、

李丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MSP_2D00_GANG_2D00_SelTestReport-2206_2D00_1471.txt

    e2e.ti.com/.../MSP_2D00_GANG_2D00_SelTestReport-2206_2D00_1613.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现一些与错误33 IR 通信失败相关的信息。  

    IR 通信失败意味着 SBW 线路上出现问题、导致 MSP-GANG 无法与目标器件进行通信。
    为了帮助诊断此问题、我有一些问题:

    您使用的是 TI 目标板还是定制板?
    您能否提供原理图的一部分、其中显示与 MSP-GANG 的 TEST/RST (SBW)连接、包括 Vcc/GND 和任何连接到 RST/TEST 引脚的无源器件或其他器件?
    您是否还能提供有关电路板如何供电(由 MSP-GANG 供电、或者电路板或电池上是否有任何外部电源)的信息?
    MSP-GANG 如何与电路板上的器件进行物理连接-提供的带状电缆是否与14引脚接头相连、是否使用单根非屏蔽导线、Pogo 引脚或采用何种方法? MSP-GANG 和器件之间的信号路径总长度(必须小于50cm)是多少?
    系统中是否有噪声源? (无线电、电机、继电器等)?
     
    希望这些内容可以帮助提供一些有关所发生情况的线索。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    我收到了客户的更新、如下所示。 请检查并提供建议。 谢谢。

    1. 您使用的是 TI 目标板还是定制板?

    定制板

     

    1. 您能否提供原理图的一部分、其中显示与 MSP-GANG 的 TEST/RST (SBW)连接、包括 Vcc/GND 和任何连接到 RST/TEST 引脚的无源器件或其他器件?

    请参阅附件

    e2e.ti.com/.../MK10E-S3-Programming-Jig-1.pdf

     

    1. 您是否还能提供有关电路板如何供电(由 MSP-GANG 供电、或者电路板或电池上是否有任何外部电源)的信息?

    外部电源

     

    1. MSP-GANG 如何与电路板上的器件进行物理连接-提供的带状电缆是否与14引脚接头相连、是否使用单根非屏蔽导线、Pogo 引脚或采用何种方法? MSP-GANG 和器件之间的信号路径总长度(必须小于50cm)是多少?

    -MSP Gang 使用提供的带状电缆连接到定制板

    -定制板使用扩展电缆连接至 pogo 引脚

     

    系统中是否有噪声源? (无线电、电机、继电器等)?

    继电器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我注意到了一条线索。 Gang 编程器 GUI 似乎是非常旧的版本。 如果使用新的 MCP-GANG,可能会导致一些问题。 因此、客户是否可以将编程器 GUI 更新为最新版本、然后使用最新 GUI 更新 MSP-GNAG 的固件。  

    此致,

    现金豪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    我收到了如下更新。 您能评论并提供建议吗? 谢谢。

    客户仍未解决此问题。

    请提供更多有关解决此问题的分步过程的信息。

    下面是客户回复:

    "我们仍在尝试对 MSP GANG 进行更新、但仍未解决此问题。

    我们将继续故障排除并提供更新。

    BTW 如果您有更多有关分步操作过程的信息来解决此问题、那应该会更好地帮助我们解决此问题。"

    此致、

    李丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    如有任何更新、请告知。 谢谢。 此致、Dan Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    很抱歉回复延迟。  

    客户不知道如何通过最新的 GUI 更新 MSP-GANG 上的固件吗? 他们可以点击"Tools"->"Gang API firmware Update"。  

    您还可以要求客户检查 GUI 中显示的关于->关于的信息。 好的和坏的之间的任何差异。  

    以下信息供参考。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    请参阅以下更新、并告知客户是否可以将器件发送给 TI 以获取进一步帮助。 谢谢。

    每位客户告知错误仍然存在。 他们要求退回设备进行升级和设置。 请帮助检查 MFG 请参阅
    是否可以支持这一请求?

    此致、

    李丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到他们是从 Mouser 购买的。 客户是否可以通过 Mouser 联系以提交 退货?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    谢谢你。 我已提交退货请求、并将继续进行下一步。 谢谢。

    此致、

    李丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天收到我的程序员、 关于 MSP-GANG 我有很好的同样的问题。 这些 MSP-GANG 编程器的兼容性似乎很差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在搜索此错误代码33问题后,我发现许多客户遇到同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weikang:

    您也可以按照以下链接中讨论的步骤进行操作。 如果问题仍然存在、您可以考虑退货。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1221674/msp430f5510-msp-gang-programr-ir-communication-failed-err33

    此致、

    现金豪