尊敬的先生/女士:
我们的一个客户遇到了 MSP-GANG 的问题。 客户使用自己的器件时、不存在问题、但 Mouser 的两个新器件出现错误代码33的问题。
我已经附上了客户提供的图片和测试报告。
您能帮助检查并建议如何解决该问题吗? 如果您还需要其他信息、请告诉我。 谢谢!
此致、
李丹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../MSP_2D00_GANG_2D00_SelTestReport-2206_2D00_1471.txt
e2e.ti.com/.../MSP_2D00_GANG_2D00_SelTestReport-2206_2D00_1613.txt
您好!
我发现一些与错误33 IR 通信失败相关的信息。
IR 通信失败意味着 SBW 线路上出现问题、导致 MSP-GANG 无法与目标器件进行通信。
为了帮助诊断此问题、我有一些问题:
您使用的是 TI 目标板还是定制板?
您能否提供原理图的一部分、其中显示与 MSP-GANG 的 TEST/RST (SBW)连接、包括 Vcc/GND 和任何连接到 RST/TEST 引脚的无源器件或其他器件?
您是否还能提供有关电路板如何供电(由 MSP-GANG 供电、或者电路板或电池上是否有任何外部电源)的信息?
MSP-GANG 如何与电路板上的器件进行物理连接-提供的带状电缆是否与14引脚接头相连、是否使用单根非屏蔽导线、Pogo 引脚或采用何种方法? MSP-GANG 和器件之间的信号路径总长度(必须小于50cm)是多少?
系统中是否有噪声源? (无线电、电机、继电器等)?
希望这些内容可以帮助提供一些有关所发生情况的线索。
此致、
现金豪
尊敬的 Cash:
我收到了客户的更新、如下所示。 请检查并提供建议。 谢谢。
定制板
请参阅附件
e2e.ti.com/.../MK10E-S3-Programming-Jig-1.pdf
外部电源
-MSP Gang 使用提供的带状电缆连接到定制板
-定制板使用扩展电缆连接至 pogo 引脚
系统中是否有噪声源? (无线电、电机、继电器等)?
继电器
尊敬的 Weikang:
您也可以按照以下链接中讨论的步骤进行操作。 如果问题仍然存在、您可以考虑退货。
此致、
现金豪