This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5253:关于 MSP430F5253和放大器中存在 UV 至328和 Dechlorane Plus 的监管请求信息;MSP430F535IZQWT

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1314170/msp430f5253-regulatory-request-information-on-presence-of-uv-328-and-dechlorane-plus-in-msp430f5253-msp430f5335izqwt

器件型号:MSP430F5253

您好!

 

我是 Elampooranan Raja Abbott NMD 研发部门

 

在雅培网络设备公司、我们启动了 Dechlorane PLUS 和 UV -328的识别计划、并计划从2024年5月开始在我们的产品线和制造流程中逐步淘汰这些材料。 本决定是针对《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》增列脱氯烷加和 UV 328的新管制措施而作出的。

 

作为我们材料评估的一部分、我们正在对以下由 TI 提供的 Abbott 组件进行评估 那么、您能否为我们提供支持、方法是提供 " Dechlorane Plus 和 UV 328未被有意添加 "包含在以下组件中?

 

IC、混合信号微控制器 MSP430F5253
IC、混合信号微控制器 MSP430F5335IZQWT

请通过电子邮件回复、我的电子邮件 ID 是 elampooranan.raja@abbott.com

此致、

埃拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elam、您好!

    请使用  您的准确器件型号进行 TI 材料成分搜索、以查找您所需的信息类型。 其他信息可在我们网站的"质量和可靠性"部分中找到。