This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047与 EVM430-FR6043进行比较

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1314092/evm430-fr6047-evm430-fr6047-compare-to-evm430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6047

您好!

我正在尝试了解为什么6047没有将 MSP 连接到截断器端口的外部 AFE、但6043确实如此。
我正在附上设计同意书。
1) 1)这是否意味着在6043中、将要接收的 ADC 将更加强大?
2)这是否意味着,如果我使用,我将更容易读取厚管道中的水流?

3)我们正在编辑板,辩论是否值得在 MSP 和端口之间添加 AFE ?

如果需要有关该主题的详细信息、我没有找到任何信息、说明为什么它在 EV of 6043中、而不在 EV of 6047中。

6047:

6043:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    我认为、FR6043中添加了额外的 AFE 电路、因为它是执行燃气流量计量测量所必需的。 因此、 USS 设计中心用户指南的"支持的器件"部分 显示了许多器件可以燃气表和水表、也可以仅燃气表和水表。 燃气计量需要额外的 AFE 电路。 对于水表、应该不需要添加额外的电路。