This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:当我们使用 MSP430F449来实施含红外线的在线升级时、

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1314105/msp430f449-when-we-used-the-msp430f449-to-implement-an-online-upgrade-with-infrared

器件型号:MSP430F449

当我们使用 MSP430F449来实施使用红外线进行在线升级时、我们发现 IO 端口不会被重新定义。 刻录程序 JTAG、IO 端口可以重新定义。 您对此有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BAO:

    我需要更多信息来更好地了解您执行此操作的步骤。  您能否描述升级过程中涉及的所有设备以及如何使用 IR 执行升级?