This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:是否有任何其他条件可导致 MCU 锁定和复位引脚处于高电平

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1313101/msp430f6779a-are-there-any-other-condition-can-cause-mcu-lock-up-and-reset-pin-high

器件型号:MSP430F6779A

是否有任何其他情况会导致 MCU 锁定和复位引脚为高电平、与 勘误表 PMM26类似?  

我如何通过检查每个引脚上的电压来知道该器件已被 锁定而不受 PMM26或其他条件的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是 MCU 锁定。 你执行什么操作以及导致 MCU 锁定?

    PMM26锁定意味着代码将不会运行。 可以在复位后设置 GPIO 切换。 如果您在复位后发现此 GPIO 不切换、这意味着符合 PMM26

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法重新产生问题、仅检查  MCU 引脚、只想知道如何识别 MCU 是否处于锁定状态?

    是否还有其他方法可以在不刷写新代码的情况下从现有 MCU 进行检查(如果重新刷写、问题将消失)?

    我可以使用调试器/JTAG  与正在运行的应用程序 的连接来检查 PC/寄存器而不会复位 MCU 吗?我可以使用 CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用 SWD 来连接 MCU。 您将知道代码是否正在运行。

    请记住禁用此功能: