This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1315130/msp430fr2433-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP430FR2433

您好!

我对 MSP430时钟初始化有疑问
我指的文件名是"msp430fr243x_CS_03.c"。

・以下代码中的值(487)是如何确定的?
CSCTL2 = FLLD_0 + 487;// DCOCLKDIV = 16MHz

接下来、我们参考以下文件。
--msp430fr267x_CS_05.c
频率在16MHz 设置下相同、但执行 Software_Trim 函数。
Software_Trim 函数的执行时间大约为70ms。


・我不想执行 Software_Trim 函数、这是问题吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 487 =(16MHz / 32kHz)-1

    2) 2)您可能会对 Software_Trim 有不同意见[请参阅用户指南(SLAU445I) Sec 3.2.11.2]。 它处理了一个略复杂(潜在)的问题:每个 DCORSEL/DCOFTRIM 设置都提供了一系列可通过改变 DCO (FLL 操作)实现的频率。 对于某些 DCOFTRIM 和目标时钟设置、产生的 DCO 值(理论上)可能非常接近其范围的边缘、以至于无法移动以考虑温度变化。 我总是对目标速度使用"漂亮的整数"(整数 MHz)、当我进行算法时、我得出结论:使用 DCOFTRIM = 3 (中距)时、DCO 范围(2x [参考数据表(SLASE59F)表5-6和5-5 ])就足以满足我的要求。 我(和你一样)也不想支付启动时间的成本、所以我不使用它。 如果我尝试使用 FR2器件构建一个安全关键型应用。

    [编辑:添加了有关安全关键型应用的说明。]