This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:即使将 RESET 引脚设置为 NMI、PMM26是否会发生?

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1311746/msp430f6779a-can-pmm26-occur-even-setting-the-reset-pin-to-nmi

器件型号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他器件:EVM430-F6779

我发现 MCU 的问题似乎一直保持在复位状态。

疑似故障。

但是、在我的源代码中、不要通过将复位引脚更改为 NMI 来使用复位引脚。

_system_pre_init

// set RST/NMI pin as NMI (Disable reset pin)
SFRRPCR = SYSNMI | SYSNMIIES | SYSRSTRE;

即使将 RESET 引脚设置为 NMI、是否会发生 PMM26?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个问题。

    当 PMM26时、RESET 引脚是否可复位以保持高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tink  

    复位引脚不用作初始设置代码的复位引脚。 这与 PMM26不匹配。

    您能评论一下您的硬件设置吗? 它是 EVM430-F6779、是目标插座板还是定制板?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、定制电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong LI:

    写入 SYSWHCTL 期间是否可以进行 POR 复位、从而使 PMM26按以下时序发生?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tink  

    我想您的问题在 SVSMHCTL 寄存器上。

    根据源代码、您已通过以下方式设置 NMI 功能: SFRRPCR = SYSNMI | SYSNMIIES | SYSRSTRE

    复位引脚从0到1.65V 的上升时间为6mS。 能否检查上升时间是否可以更改为~2ms?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong LI:

    感谢您的建议。

    但是、在当前情况下、我无法在实验室中重现问题(其症状类似于 pmm26)。

    甚至可以尝试增加或减少复位引脚的上升时间。

    您是否有任何想法或其他勘误表、我应该检查此症状?

    "设备将停止代码
    并且持续保持在复位状态。 RST 引脚不再起作用。 唯一的
    摆脱锁定状态的方法是重启"