Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047
我将通过 UART 从 MSP430FR6047发送数据、测得的20mA 功耗
当没有通过 UART 发送任何数据时、我已经测量了0.4mA 的功耗
通过 UART 传输数据时、我需要实现低功耗、给我建议
为了便于参考、我附上了我的 UART 代码
#包含
#define ENABLE_PINS 0xFFFE
void uart_init (void);
void uart_sendData (unsigned char data);
char uart_receiveData (void);
int main (void){
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器
PM5CTL0 = ENABLE_PINS;//准备引脚以供 I/O 使用
PM5CTL0 &=~μ A LOCKLPM5;
P2SEL0 = 0x00;
P2SEL1 = 0x00;
P8SEL0 = BIT2 | BIT3;//为 UART RX 选择 P8.2、为 UART TX 选择 P8.3
P8SEL1 &=~(BIT2 | BIT3);
uart_init ();//初始化 UART 模块
while (1)
{
char receivedChar = uart_receiveData ();//通过 UART 接收字符
if (receivedChar !='\0'){
//将接收到的数据发送到 PuTTY
while (!(UCA3IFG 和 UCTXIFG));//等待 UART 缓冲区就绪
UCA3TXBUF = receivedChar;//发送接收到的字符
}
//用于传输数据的代码(更改或添加传输数据逻辑)
uart_sendData ('H');//发送字符"H"
uart_sendData ('e');//发送字符'e'
uart_sendData ('l');//发送字符'l'
uart_sendData ('l');//发送字符'l'
uart_sendData ('o');//发送字符'o'
uart_sendData ('\n');
__delay_cycles (1000000);//出于演示目的延迟
}
返回0;
}
void uart_init (void)
{
//配置 UART 引脚
UCA3CTLW0 |= UCSWRST;//将 UART 模块置于复位状态
UCA3CTLW0 |= UCSSEL_SMCLK;//选择 SMCLK 作为时钟源
UCA3BR0 = 104;//将波特率设置为9600 (根据您的设置进行调整)
UCA3MCTLW = 0x2000;
UCA3BR1=0;
UCA3CTLW0 &=μ~UCSWRST;//初始化 UART 模块
}
void uart_sendData (unsigned char 数据)
{
while (!(UCA3IFG & UCTXIFG));
UCA3TXBUF = DATA;//通过 UART 发送数据
}
char uart_receiveData (void)
{
IF (UCA3IFG & UCRXIFG){
//_delay_cycles (1000000);
返回 UCA3RXBUF;//返回接收到的数据
}其他{
返回"\0";//未接收到数据
}
}