This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1313053/evm430-fr6043-evm430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043

您好!  

有人可以提供一些建议、说明为什么 我的软件一直说只有一个设备连接了两个设备?

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个软件? 是否可以重新启动计算机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "USS"、很显然、这是板随附的内容、是的、我有  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以通过软件和设备管理器(HID 部分)为报告编写代码? 然后、我可以建议我的同事知道会发生什么情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法进行屏幕截图、因为它位于不在任何网络上的另一台设备上。  

    错误消息为:   检测到多个具有相同 HIDP/PID 的 VID 设备。 只能连接一个器件。

    当我插入 USB 时、设备管理器中会显示2个 COM 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用另一台 PC 来试用此电路板、看看它是否工作正常。

    如果不是、您可以检查该线程并更新 HID MCU 吗? 或许它会有所帮助。

    e2e.ti.com/.../4843494

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该评估板可与另一台 PC 配合使用、将查看该板以及它是否工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为软件方面会有一些问题、而不是硬件方面。 我将首先关闭该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试更新 HID、但仍然无法正常运行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我无法为您提供任何进一步的帮助、因为问题可能出在您的计算机上。 您是否可以接受使用另一台 PC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能,因为这不解决问题,我只会尝试自己弄明白