This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR60471:面临显示屏空白和功耗问题

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR60471

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1315591/msp430fr60471-facing-the-issue-of-a-blank-display-and-power-consumption

器件型号:MSP430FR60471

我们使用此 PCB 时参考的是 MSP430FR60471评估板。 使用 PCB 清洁剂清洁 PCB 并更换我们的定制 LCD 后就会出现该问题。 供电后、显示屏黑屏、功耗突然增加。 我们可以期待什么?如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallesha:

    基于症状、我认为连接已短路。 液晶屏连接是否是唯一被更换的部件?

    我建议仔细检查 COM 线、以查看 LCD 上的 com 信号是否正确。 在 MCU 侧、我可以通过编程一个 简单的 GPIO 切换示例来验证 MCU 的工作情况。 然后验证 GPIO 是否正确切换。

    如果 GPIO 正确切换、您可以确定 LCD 连接的不同组件(段和 COM 端口)的范围、以检查是否有任何内容始终处于高电平状态。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    是的、谢谢。 根据您的建议、我们启动了 RCA。 在此过程中、我们验证了问题出在晶体器件。 通过更换晶体、我们解决了显示问题。 但是、我们仍然需要解决功耗问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallesha:

    1. 是整个系统还是具体而言 MCU 上的功耗?
      1. 您是否会在 MCU 代码中进入低功耗模式?
    2. 您是否为 LCD 显示屏使用了外部电阻梯?

    此致、

    卢克