This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 MSP430和 IAR 的 Kickstart 版本

Guru**** 2771635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1315649/kickstart-edition-for-msp430-and-iar

您好!

那么、这就是我的问题:

我正尝试为 MSP430安装 IAR Kickstart 版本、当我注册时、IAR 页面从未像以前那样提供4K 有限代码大小的选项。

我总是得到一个限时评估许可证。

我已经使用 IAR 代码大小受限 kickstart 版本好几年了、我换了电脑。

有人能告诉我 MSP430的 IAR Kickstart 版本是否仍然可用吗?

Tks、

佩德罗·阿马罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pedro:

    有关可用的许可证、请联系 IAR 的支持页面或联系页面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IAR 联系方式如下:  

    "请注意、允许使用具有大小限制的产品的 Kickstart 许可已在2023年6月被删除。 "

    我认为这个答案结束了该主题。  

    然后、CCS……

    佩德罗