This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:VDSYS1、VDSYS2和 AUXVCC3用电容器

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1315928/msp430f6779a-capacitor-for-vdsys1-and-vdsys2-and-auxvcc3

器件型号:MSP430F6779A

在应用程序中、我将 AUXVCC3用于 RTC 功能、该功能通过由 VDSYS 选择的 Dvcc 或电池供电。 不使用 AUXVCC3充电器。

我连接了 VDSYS1 和 VDSYS2和 AUXVCC3、这两个引脚短接在一起。  

 

从数据表的表5-18来看、我是否需要连接3个电容器、用于 VDSYS1引脚的 CVSYS、用于 VDSYS2引脚的 CVSYS 和用于 AUXVCC3引脚的 CAUX3、我了解是否正确?

 

在本例中、我只能使用 1个电容器 4.7uF 在这个点上连接?

如果我仅使用1个电容器将会产生任何问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S Ch、

    这些电容器的作用是帮助减轻电源输入中的任何骤降和骤升、并在系统中保持恒定的电压。  

    在我们 使用 MSP430F67x、VDSYS1和 VDSYS2实现的三相电子电表中、将其连接到同一个电源并具有一个4.7uF 电容器、AUX3可能是 VDSYS 的源选择、AUX3具有0.47uF 电容器。  

    从实施角度来看、一个电容器仍然可以工作、但我们尚未测试连接所有3个组件所需的值、一个4.7uF 电容器就足以提供正确效果。

    此致、
    卢克