主题中讨论的其他器件: MSP-FET、 UNIFLASH
PCB 设计人员可在其上安装 MSP430FR4133。 编程是使用 MSP Flasher 1.3.20通过 Bi-Spy-Wire 完成的。
约1%的器件发生故障...
#出口: 16
#错误:未知设备
...后面是...
*驱动程序 :关闭(内部错误)
下面的屏幕截图显示了编程会话失败...

尝试使用 CCS `Run->Load`对这些故障单元中的一个进行手动编程 同样会产生类似的错误...

我尝试了多个 MSP-FET 和 eZ-FET 器件、对于这些故障器件、始终获得这种相同的故障模式。
在编程尝试失败之一期间、TST 和 RST 引脚的信号跟踪显示芯片正在进入 BSW 模式、并且在值移入 IR 时在 TDO 上使用正确的 JTAG ID (0x98)进行响应。 因此、我认为这证明了与这些引脚的连接良好 、而且 BSW 与 JTAG 状态机运行正常。

对于所有尝试过的 BSW 操作、我得到相同的故障模式、包括读取和擦除存储器。
当尝试使用命令从良好单元和不良单元读取器件信息块时、我已附加了解码的 JTAG 事务转储...
`msp430flasher-r [d.txt、0x1a04-0x1a07]`
(遗憾的是、我无法进一步调试这些解码、因为它们似乎包含许多指令、例如0x0d、0x0c、0x42、0x87、而 SLAU320AJ 表2-5中没有记录)
请注意、 我可以通过串行引导加载程序访问这些芯片以及读取和写入存储器而不会出现任何问题。
对于那些 在尝试通过 BSW 访问这些故障单元时导致这些错误的故障单元、有什么不同之处、以及如何防止/解决此问题?
谢谢!
-josh