This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619:无法使用 UART.UCA1STAT 寄存器在终端窗口中显示任何内容、

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1313815/msp430f2619-unable-to-display-anything-on-terminal-window-using-uart-uca1stat-register-stays-busy

器件型号:MSP430F2619
主题中讨论的其他器件: CODECOMPOSER

您好!

我们正在使用此电路板

 MSP430F2619处理器。 我们使用一个刚完成的连接线

 我们在 codecoser 中有以下代码、我们已打开一个终端窗口、并将其连接到称为 MSP Application UART1的 COM 端口。 我们在终端窗口中没有看到显示任何内容。

内部 主 ( 空 )

{

   易失性 字符型 I = 0;

   字符型 计数= 0;

      WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器

      P3SEL = BIT6 | BIT7;       //将 P3.6设置为 UART 1 TXD、将 P3.7设置为 UART 1 RXD

      UCA1CTL0 = 0;              //选择 UART 模式无奇偶校验8位异步

      UCA1CTL1 |= UCSWRST;       //将状态机复位

      UCA1CTL1 |= UCSSEL_1;      //选择32768Hz ASCLK

      UCA1BR0 = 3;              //波特率9600

      UCA1BR1 = 0x00;            //选择32768Hz

      UCA1MCTL = 0x06;            //请参见用户指南0x0011中的表15-4左移1变为0x0110

 

      UCA1CTL1 &=~μ A UCSWRST;      //将 UART 置于运行模式

 

      同时 (1)

      {

         I = 0;

         同时 (wel[i]!='\0'){

             UCA1TXBUF = wel[i];

             同时 (UCA1STAT&UCBUSY);

             I++;

         }

         UCA1TXBUF = 0x0a;

         同时 (UCA1STAT&UCBUSY);

         UCA1TXBUF = 0x0d;

         同时 (UCA1STAT&UCBUSY);

         计数++;

 

 

      }

      

      返回 0;

}

UCA1STAT 寄存器 在写入 TXBUF 后保持忙状态。 程序卡在检查该状态寄存器的 while 循环中。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您选择 ACLK 来运行比特率发生器的位置、但是不知道您配置 ACLK 的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、我们如何配置 ACLK?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阅读文档和代码示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您是否提供示例链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 问题是 UART 未连接到评估板中的 JTAG。