This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:MSP430FR2475:RST 引脚转换晚期

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2475
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1306940/msp430fr2475-msp430fr2475-rst-pin-slew-late

器件型号:MSP430FR2475

大家好!

我有一个关于 MSP430FR2475的问题。

我正在考虑将一个集电极开路信号输入到 RST 引脚。

RST 引脚是否有压摆率数据?

此致、
伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    没有此类压摆率数据。 只需确保 RST 引脚的速度慢于 VCC、然后进行上电。 这就是我们在典型设计中的 RST 引脚放置一个连接 GND 的电容器的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的答复。

    您提到过、我们需要确保 RST 信号比 VCC 慢、
    具体的 RST 信号速度是多少?
    此外、您是否有迟滞数据?

    此致、  

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    抱歉、我们没有此类数据。 但根据我们的建议、在 RST 引脚上添加一个1nf 下拉电容器就足够了。 如果不将其用作 SBW 通信、则可以增加该值、但务必确保其不高于1nf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的答复。

    我了解了我前面提到的
    那么、我是否正确、RST 引脚的上升沿和下降沿上没有数据?
    客户告知如果信号太慢、重置会因噪音而开或关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    很抱歉响应较晚、是的、我们没有此类数据、为了避免噪声、您可以参考  

    https://www.ti.com/lit/an/slaa932/slaa932.pdf?ts = 1706086668782 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F