This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989调试代码:初始化仿真器时出错

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1316910/msp430fr6989-debug-code-error-initializing-emulator

主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989MSP-FET

每当我尝试调试 MSP430FR6989的代码时、Code Composer Studio 都会触发"Error initializing emulator:one Connected MSP-FET/eZ-FET debugers needs recovery。 选择"恢复"以启动恢复过程。 注意:恢复期间只能将一个 MSP-FET/eZ-FET 调试器连接到您的系统。" 但是、当我按下恢复按钮时、会显示"MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、您好!

    您可以尝试根据以下建议检查器件和 IDE。

    1)。 检查计算机的设备管理器是否已识别并连接 MSP-FET;

    2)。 检查是否有多个 MSP-FET 连接到计算机;

    3)。 检查 MSP-FET 的连接是否正确;

    4)、如果所有配置都正确、则可以尝试通过 CCS 执行"恢复出厂设置"、然后再次尝试进入调试模式。

    此致、

    K·扬茨