This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:MSP430温度传感器

Guru**** 2966700 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1315625/msp430fr5043-msp430-temperature-sensor

器件型号:MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047、、 MSP430WARE

您好!

我目前正在使用 EVM430-FR6047、并打算设计一个具有 MSP430FR5043的电路板
我想添加一个温度测量选项。

我看到了:
MSP430FR604x、MSP430FR504x 16MHz MCU 高达64KB FRAM、12位高速​​8-MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 数据表(修订版 B)
该引脚应以某种方式与 ADC12引脚连接、

我能否获得有关如何在不添加更多硬件的情况下将温度传感器连接到 MSP 的建议?
建议使用哪种传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    MSP430器件有一个集成的温度传感器、它是 ADC12的一部分。 在 MSP430Ware 中应该有一个展示这一点的代码示例。 它对精度有限制、仅测量芯片温度。

    否则、您需要在外部添加某种热敏电阻、并连接到开放式 ADC 通道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、建议如何测量水温?

    我使用 MSP
    并连接到它2个1MHz 超声波换能器传感器

    我在理解水温传感器需要与水接触这一点时遇到了一些困难-那么您该怎么做呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDO、

    这超出了我可以为您提供帮助的范围。 您需要某种类型的温度探头热敏电阻、可以将其直接 与液体接触或放置在某种支持热传导的端口/外壳中。 对于这些类型的螺旋桨、您可能也需要使用一些额外的模拟信号调节来放大信号。  

    祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不添加更多硬件、则无法测量流体温度。 正如杰斯所说,这远远超出了我们的范围,因为它取决于太多的因素。 我建议你从这里开始在 omega 网站,并根据需要深入研究。

    温度测量实用指南: Omega Engineering

    我会将一个护套的热电偶接入水流中。 但是是 YMMV。