This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:在使用 TI MSP-FET 与 IAR 嵌入式工作平台时支持实时手表

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6007, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1317740/msp430fr6007-is-live-watch-supported-when-use-ti-msp-fet-with-iar-embedded-workbench

器件型号:MSP430FR6007
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好

我  使用 TI MSP-FET 调试探针 以及作为 IDE 的 IAR Embedded Workbench 来使用 TI MSP430FR6007。

当我尝试从"视图"菜单中打开"实时观察"时、看到的是灰色的。

 MSP430FR6007不支持"实时观察"、或者 不支持此功能的 MSP-FET?

提前感谢您、

Br。TAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,谭耀宗

    如果该方框呈灰色显示、则表示我认为该方框不可用。 您是否在使用最新版本的 IAR Workbench? 您是否能够使用另一种方法连接到器件、或者您是否能够使用 MSP-FET 连接到另一个器件以查看实时观察窗口是否可用?