This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1317499/evm430-fr6047-evm430-fr6047

器件型号:EVM430-FR6047

我正在将 EVM430-FR6047用于水表应用、但虽然使用它、但 lcd.please 上未显示测量的体积、告知原因、如果我想仅使用 MCU 制作水表的定制电路板、也请帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maroti:

    1)。 首先、我认为您可以检查您的硬件连接和 LCD 控制代码是否正确。 然后、您可以参考 SDK 中流量计的演示代码。 可从 TI.com 下载 MSP430 SDK。

    2)。 您还可以参考软件设计的 SDK 和硬件设计的原理图设计文件。 原理图文件也可以从 TI.com 下载。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LCD 控制、您可以参考用户指南"MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列"。 可从 TI.com 下载该用户指南