This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:需要运行代码的 VHDL 或 Verilog 模型

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1317359/msp430f5438a-need-vhdl-or-verilog-model-that-will-run-our-code

器件型号:MSP430F5438A

我们需要一个 MSP430F5438A 的模拟模型来运行我们的代码。  这是进行系统验证和调试所必需的。  TI 的芯片开发必须有一个。  有什么方法可以访问它吗?  或许可以签订 NDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我们没有可用于 MSP 器件的仿真模型。