This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010243

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010243, TIDM-THDREADING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1318247/tida-010243

主题中讨论的其他器件:TIDM-THDREADING、TIDA-010243

TIDA-010243是否支持与 TIDM-THDREADING 相同的电源质量监测和分析测量? 我们能否基于 TIDA-010243平台启动我们的应用程序、或者仍在开发 /升级中? 请尽快答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以! 它支持与 TIDM-THDREADING 相同的电源质量监控。 您可以根据此参考设计启动应用、但需要注意的是、我们仍在为新电子计量库开发更多功能、因此 THD 作为功能仍在待改进之列。 在硬件方面、此参考设计很快就不会更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurang,

    是的、您可以根据 TIDA-010243开始设计。 最新版本的 TIDA-010243代码将包含在我们的 MSPM0 SDK 中:

    https://www.ti.com/tool/MSPM0-SDK

    较新的 SDK 版本预计将于下周上线、并将支持 TIDM-THDREADING 中的功能。