This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5308:DCO 时钟精度

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1318149/msp430f5308-dco-clock-accuracy

器件型号:MSP430F5308

大家好!

(对于板载环境温度22.2°C、湿度42%、DCO 25MHz)
时钟精度是多少?

请告诉我在我的条件下、而不是数据表条件下的时钟精度。

MSP430F5310、MSP430F530x 混合信号微控制器数据表(修订版 G)(TI.com) [5.18]

此致、
伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-KAZ:

    如果数据表中未显示特定信息、则很可能无法提供(未经过测试)。  对于此申请、没有适用于此特定湿度、温度和频率的其他测试数据。