This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:存储器分区

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1315733/msp430fr6047-memory-partitioning

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047MSP430WARE

你好


我正在寻找一种使用 MSP430FR6047保存和读取环境变量的方法。
MSP430FR6047的非易失性存储器据说为256KB。 此区域是否仅用于固件存储?
是否可以将非易失性存储器区域拆分为固件存储空间和用于存储环境变量的空间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么区域是"器件描述符信息(TLV)(FRAM)"和"TI 校准和配置(FRAM)"?
    当 EVM430-FR6047运行时、区域是否动态使用?
    或者,我想知道这是否是一个用户可以读取和写入任意存储空间的区域。

    如果用户可以读写、您能否告诉我如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JunChul:

    可为代码或数据存储动态分配 FRAM 存储器。 当您写入 FRAM 时、可以利用 MPU 设置来保护您的代码。 请查看此部分的 MSP430WARE 代码示例、了解一些与 FRAM 写入相关的示例。  

    另请参见以下资源: MSP430 FRAM 操作方法和最佳实践

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已决定在正在开发的下一版本电路板中单独安装外部 SPI 闪存。
    感谢你的帮助。