This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:CCS/MSP430FR6047如何将外部 I2CtoUSB 连接到 USS

Guru**** 2811535 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1316262/msp430fr6047-ccs-msp430fr6047-how-to-connect-external-i2ctousb-to-uss

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

您好~!

链接了 EVM430-FR6047板和 USS-02_40_00_00-windows-installer.exe。
我的项目是开发定制板.
我尝试使用外部 I2CtoUSB 来连接 USS。

在检查 C:\Users\junfirst\USS_02_40_00_00\USS.log 时、似乎在查找 VID 8263和 PID 2405、如下所示。

在下面的路径中定义了 VID 和 PID。

我想知道如何修改 USS 中的 VID (USB_VENDOR)和 PID (USB_PRODUCT)以使用外部 I2CtoUSB。

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我们不是在公共场合提供 I2C 至 USB 的通信网桥。 您在哪里找到这些信息?  

    如果您希望将 USS 设计中心与 I2C 一起使用、您可以  在电路板上保留 I2C 引脚和一个 IRQ 引脚。 将这三个引脚连接到 EVM 板上的通信端口。 然后、您可以使用 USS DC。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开发中的电路板的 PLL 存在一个问题、但是已经确认可以进行通信。
    感谢你的帮助。