This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47187:器件型号:MSP430F47187IPZR

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1318109/msp430f47187-part-number-msp430f47187ipzr

尊敬的 团队:

我叫 Sandip、关于我们最近从阿里巴巴网站向您公司购买的产品、我将与您取得联系。 我们对产品的独创性遇到了一些担忧、因此我们寻求您的帮助以澄清问题。

根据随附图片提供的材料详情:

仔细检查收到的材料后,我们发现了持续弯曲的一侧销的脆弱性问题。 此外、我们还注意到卷带上标有"Rev B"的标签信息和清晰显示"Rev A"的 IC 图片之间存在差异。这种不一致性引发了对产品真实性的担忧。 随附的图片供您参考。

作为一家有价值的供应商、我们相信能够保持透明度并建立牢固的合作伙伴关系。 由于我们的生产工艺严重依赖于所提供材料的质量和可靠性、因此确保所采购组件的真实性对我们至关重要。

为迅速解决这一问题,我们谨请提出以下请求:

澄清相关产品的真实性、特别是观察到的微妙引脚问题和冲突的修订信息。

产品来源和真实性的文档或验证、例如真实性证书、制造详细信息或可证明所提供组件合法性的任何相关信息。

提供卷带上的标签(版本 B)和 IC 图片(版本 A)之间存在差异的说明、以帮助我们了解这种不一致的性质。

我们的目标是与您协作解决这些问题、并确保我们供应链的持续信任和可靠性。 如果调查发现产品真实性存在任何问题、我们可能需要采取适当的措施来维护我们的利益和制造工艺的完整性。

非常感谢你对这一问题的迅速关注,我们期待你迅速作出反应。 如有必要、我们愿意安排电话以进一步讨论此问题。

感谢您的理解与合作。

此致、

桑迪普·贾达夫

+91 9619454728

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandip:

    一般来说、TI 工厂不会出现此类问题。

    首先,你可以先联系阿里巴巴网站经销商确保这个问题.  

    其次、您可以检查 版本问题是否不会影响您的使用和开发。

    第三、下次可以从 TI 网站购买 MCU。

    最后、您可以信任 TI 的专业精神和力量。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯定我们下次只会从 TI 网站购买、我已经联系了阿里巴巴经销商、他提到了元件是原始的、所以不会发生这样的问题。  

    鉴于在制造工艺中使用原装元件的重要性、我们恳请您帮助我们核实所购买 IC 的真实性、并了解所发现差异的性质。 我们希望确保在生产中采用正品的 TI 组件、并避免与不合格材料相关的风险。

    因此、如果您可以帮助我们确定原创性、并帮助我们知道 卷带上的标签信息(表示"Rev B")和 IC 图片(清楚显示"Rev A")之间存在差异、  

    此致、

    桑迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandip:

    1)。 可以询问分销商关于这一批 MCU 的更多信息、比如采购订单、批次等、进一步确认该 MCU 是否合法。  

    2)。 我会向同事报告。

    此致、

    K·扬茨