This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2410:用于配置 U-Blox 的 UART 驱动程序和示例代码

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1316162/msp430f2410-uart-driver-and-sample-code-to-configure-u-blox

器件型号:MSP430F2410

您好!

是否有适用于 MSP430F2410的任何示例 UART 驱动程序? 我们需要使用 MSP430评估板、通过 UART 从 U-Blox GNSS M8ZOE 评估板配置并读取 UBS 消息。 是否有通过 UART 配置 u-blox 的示例代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shobha:

    我们没有通过 UART 与 u-blox 通信的具体示例代码。  然而、有显示如何配置 MSP430F2410 UART 的示例。

    您可以在 TI Resource Explorer (TIREX)中找到 F2410的大量外设示例代码。  我看过了 UART 示例、认为 这一个示例 可能最接近您正在寻找的示例。  它是一个 UART 回显示例、这意味着它接收到的数据发送回 UART、但您可以将其用作起点。

    最终、您需要添加额外的代码以使用 u-blox 发送/接收数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您的快速响应。 是否有与 MSP430F2410类似的 MSPDRVLIB?  

    www.ti.com/.../MSPDRIVERLIB

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shobha:

    不幸的是、不  这是一款较旧的器件。  不同的 MSP430呢?  您是否有具体的理由使用 F2410?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    大多数情况下、我们需要使用 F2410。 您是否会推荐其他具有驱动程序支持和与 F2410功能类似的 MSP430?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shobha:

    当然需要。  这只是几个问题。  我假设您至少需要56K 闪存、基于 F2410、对吗?

    哪种封装的 QFP 或 QFN 和引脚数相同,大于 F2410?

    12位 ADC、硬件倍增器等其他特性是否很重要?

    SPI、UART、I2C、如果是、那么每个有多少?

    计时器数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis。 但是、我们只能使用 MSP430F2410。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shobha:

    好的、明白。  我了解了所有 driverlib 支持的系列、并试图看看是否可以使用任何驱动程序函数、但运气不好。  MSP430F2410外设较旧、不受 driverlib 库支持。  至少、您可以在 ti.com/dev 上使用该系列的外设示例 。这些示例不是完整的驱动程序、而只是诸如如何设置运行一个定时器或 UART 等示例。

    我唯一的建议就是在互联网上搜索 E2E 或其他地方来寻找解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis。