This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:无法读取 USB 驱动器

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1312902/msp430fr6043-usb-drive-cannot-be-read

器件型号:MSP430FR6043

你好。  

MSP430-FR6043 EVM USB 连接有问题。 我有两个电路板、器件管理器可以轻松读取 MSP430-FR6047和 MSP430-FR6047、但我的 FR6043仅显示为通用 USB 集线器。  

我遵循了本 文档中的默认引脚 、但仍然找不到它。 是否有我缺失的东西? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的 FR6043板可能有一些问题。 我建议您在 FR6047上使用调试器来控制 FR6043、然后再进行尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、  

    感谢您的回复!  这是我的板有问题。 我已经订购了一个新的电路板、它现在可以工作了。 我的同事说这件事发生在他们面前,他们只能订购一个新的电路板,就不能在这件事上做太多了。