This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU 推挽 IO

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1318790/mcu-push-pull-io

您好、TI 团队、

   如果我在推挽输出 I/O 线路上连接一个10K 的上拉电阻器、会发生什么情况? 它会损害 GPIO 端口/块还是连接的 I/O 线路?

耶宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电阻为10k Ω 且电阻为3.3V 时、GPIO 设为 LOW = 0V 时的电流为330uA。 这不会损坏 MCU。 在"数字 IO -输出"下的数据表中,您可以看到它们指定了最高6mA 值,之后它们显示了最高15mA 的图形... 因此、一切都很顺利。

    祝你一切顺利

    托比亚斯