This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP-GANG

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1311784/msp-gang-msp-gang

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3107

使用刻录机 MSP-GANG 刻录模型 MSPM0G3107、刻录时出现错误23、有助于了解原因和解决方法、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否为 NOMAIN 做了一些设置?
    您是否可以在 doc:https://www.ti.com/lit/an/slaaed1b/slaaed1b.pdf?中处理 MSP-GANG 进程?ts = 1704982666148

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是根据这个程序刻录的,附件是特定的刻录数据,请帮助确认,非常感谢。

    e2e.ti.com/.../5873.MSP_2D00_GANG_2D00_SelTestReport.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 注释中可以看出,问题在于目标1,而不是目标8。 对于硬件设置、您是否仅连接目标8?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,仅 连接  目标 8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过设计流程指南中的步骤来处理 MSP-GANG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它按照设计指南进行操作。 请先帮助确认该刻录机是否支持烧录芯片 MSPM0G3107QPTR、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我手上只有 G3507。  

    我建议您首先检查硬件连接。 您也可以先尝试使用 MSPM0 Launchpad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线束链节根据此图进行连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以先尝试使用 MSPM0G launchpad? 仔细检查硬件设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    燃烧器燃烧芯片 MSPM0G3107QPTR 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、我现在没有这个器件。 它在路上。 我认为如果可以检查 LaunchPad、速度会快得多。 在我对  MSPM0G3107进行测试后执行该操作。 请等待至下周五。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将在此处再次检查、您也可以帮助在那里测试它、非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您进行测试、请向我提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问您那边是否有验证此烧录器是否能烧录芯片 MSPM0G3107QPTR?产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它通过测试。 您是否试用过 MSPM0G LaunchPad?

    请在全球范围内使用英语。