This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:我能否通过 I2C 和 PCF8754模块获得一个示例代码来显示采用 MSP430G2553进行通信的16x2 LCD 上的数据?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1319501/msp430g2553-can-i-get-an-example-code-to-display-data-on-for-16x2-lcd-with-msp430g2553-communication-through-i2c-with-pcf8754-module

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: PCF8574

我作为初学者、我需要一个示例代码、用于 在 使用 MSP430G2553通过 I2C 和 PCF8754模块进行通信的16x2 LCD 上显示数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何与 LCD 通信?

    通常、您只需从这些示例开始、一次一步完成即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法找到 PCF8754的数据表。

    您是指 PCF8574? 我在论坛(以及其他地方)看到许多匹配的东西。