This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:使用 UART 接口进行编程

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1319448/msp430f5438a-programming-using-uart-interface

器件型号:MSP430F5438A

大家好、

我在电路板上使用的是 MSP430F5438AMPZREP。
1.使用 UART 串行接口对闪存或 RAM 进行编程,无论发送、接收和 GND 信号是否足够。
2.我们能否使用 USB 转 UART 电缆 TTL-232R-3V3测试 UART 接口?

此致、

什法利 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.

    是的、您不需要任何流控线路、

    2.

    否。

    您需要 USB 转3.3V 串行 UART、而不是 RS232! RS232电压可能会损坏 MCU。 此外、不是5 V TTL、也会输出过多电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要 USB 转3.3V 串行 UART

    前文提到的 ShiftLI 部件 TTL-232R-3V3是一条具有3.3V 输入/输出的 FTDI 电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arrgh、那么为什么名称中包含 RS232?

    只是一个修辞阿尔格赫!,没有必要回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiftali、

    除了其他社区成员所述内容外、这也假设您是在 MCU 中编写自己的 UART 程序例程。 如果您希望使用预编程的 UART BSL、则需要额外的 RST 信号和 TEST 来调用 BSL (或通过软件调用将器件发送到 BSL 模式的应用代码)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace、您好!

    感谢您的答复。

    我计划使用预编程的 UART BSL;在这种情况下、我需要 RST 和测试信号。 但如何端接 RST 和测试信号呢? 它应该连接的目标是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiftali、

    有关 MSP430 BSL 及其选项的所有信息、请参阅以下页面。  https://www.ti.com/tool/MSPBSL 、特别是 MSP430闪存器件 BSL UG。