This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5729:MSP430FR5729

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1319188/msp430fr5729-msp430fr5729

器件型号:MSP430FR5729
我司问:  芯片由内部发生器提供计时。外部安装在板上,但未使用,并以编程方式禁用。
        外部战术和内部战术有什么区别吗?
 贵司回复:外部时钟的话在准确性会相对高一些,内部时钟的话在成本和整机功耗会友好一些 ó n .
 
我司问:MSP430FR5729IRHAR 在零上50度的时候失去功能,造成这种温度缺陷的原因会不会是内部发生器而不是外部发生器?
  
 贵司回复:  相对于内部发生器来说,外部对温度的可靠性确实会好一些。
 最新:我是想向您请教,  如果我司选用内部发生器提供时钟,那么是否会导致产品与其对应的数据表上的数据不符?产品是否有变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    内部的时钟精度可以参照数据表,目前官网上提供的数据表没有发生变化,可供参考。