This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:CCS 中普遍存在的 EPD 显示问题's 1.44"

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1318494/msp430f5529-issue-with-pervasive-epd-display-s-1-44-in-ccs

器件型号:MSP430F5529

尊敬的 TI 系列:

我遇到普及显示(PDI) EPD 问题。 我们的项目使用1.44英寸 EPD、制造商提供的代码无法正常工作。  

是否有人使用了普遍的 EPD 的?  

制造商提供了两种类型的代码。

1.基于 PDI 应用程序的 main:当我们使用 PDI 应用程序发送图像时、此代码将更新图像(这很有效)

2.主单驱动程序代码:该代码的主要功能是连续显示两个图像,并有一些延迟。 (有问题)

期号 :我们能够使用 CCS 编译代码,没有错误,一旦我们将代码转储到 MSP430F5529LP ,它应该会显示图像。 但 EPD 上出现了一些随机电网。

我见过几个论坛、 很久以前就对普遍存在的 EPD 提出过问题。

如果有人更早遇到此问题、任何解决方案或建议都有帮助。

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我的角度看,这个问题似乎与软件有关。 代码由制造商提供(PDI)。 最好从提供商处搜索帮助、因为他们非常了解自己的代码。  

    此致、

    现金豪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的答复。

    我们已就此问题联系制造商(PDI)。 他们说他们不能帮助我们,因为他们没有开发者谁写了这个代码。

    这段代码是10年前开发的、没有适当的 GitHub 报告。

    我们已使用此代码 www.pervasivedisplays.com/.../EPD-Extension-Board-Gen2-EXT2_v1.35.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以检查此代码、但我们无法作出任何承诺。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,谢谢...如果你能找到任何东西,它会帮助我.