This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:UART 至 I²C Ω 桥接器和端口扩展器固件

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1314778/msp430fr2311-uart-to-i2c-bridge-and-a-port-expander-firmware

器件型号:MSP430FR2311

您好、TI 团队、
我正在从事一个项目、其中我想使用 MSP430FR2311微控制器、该微控制器 I²C 同时用作 UART 转 I ² C 桥接器和端口扩展器。

我找到了许多固件随时可以使用的示例。 I²C 示例之一用作 UARTto μ C 桥接器、但无法控制外部 GPIO。 我希望能够通过提供给 MSP430内部寄存器的 UART 发送命令来控制 GPIO。 您是否具有实现这两项功能的固件?

此致、
皮奥特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    您正在寻找一个 GPIO 扩展器示例、其中您通过 UART 发送命令以写入/读取 GPIO 端口、对吗?  您不需要 I2C 桥、对吗?

    我认为没有示例代码来执行您的要求。 我可以联系编写《 使用低内存 MSP430Tm MCU 实现 UART 至 I2C 桥接器 》应用手册的工程师、了解他是否有您需要的内容但没有发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    很遗憾、我无法找到任何其他信息或示例。