This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:EVM430FR6047

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1317084/msp430fr6047-evm430fr6047

器件型号:MSP430FR6047

大家好、我正在使用"超声波传感设计中心"软件来使用适用于超声波传感的 EVM430FR6047开发板。 我有一个与此相关的问题。  

我在 CCS 中提供了应用程序的源代码、在这张图中、您可以看到 Y 轴显示为" Peak Amplitude "。  我想知道是如何在源代码中计算这个值的。 (哪个函数,哪个参数),并在此图表中绘制。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    峰值振幅来自原始 ADC 采集数据。 请 在项目中找到 Testing_Post _Update()函数。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢、我找到了该函数中的参数。 然后、我创建了一个新函数 、该函数在 testing.c 中返回 i16max_幅度。(新函数名称为 Testing_Get Amplitude)。 然后我设置一个新变量 INT8_t USS_AM振 幅= TestingGetMaxAmplitude。 在最后一步中、我通过 UART_TRANSPUCK缓冲 区发送 USS_AM振 幅值。 我没有机会使用传感器测试此代码、一段时间内也无法测试此代码。 直到我想让我的代码准备就绪,我想问我是否走正确的方向,以便发送峰值振幅超过 UART 消息?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的方法听起来可行。

    此致、

    现金豪