This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:比较寄存器 AUX0SW 和 AUX0OK

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1319292/msp430f6779a-compare-between-register-aux0sw-and-aux0ok

器件型号:MSP430F6779A

尊敬的 TI 支持部门:

从寄存器 AUX0SW 和 AUX0OK

您能解释一下 AUX0SW 和 AUX0OK 之间寄存器的区别吗?

谢谢!

Khwanyuen Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    AUXSW 用于通过开关连接和断开来连接辅助电源。

    AUXOK 被用于根据 AUX0LVL 中设定的电平来监控 AUX 电源的电压值。

    当您通过 AUXMD 控制 AUX 外设硬件时、这些寄存器将从硬件自动更新。 当 AUXMD 由软件控制时、您需要手动写入这些位。

    此致、

    卢克