This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:使用 POR 时 SVMHIFG 被置位是否存在潜在问题? (SVMHVLRPE = 1 SVMHOVPE = 0)?

Guru**** 2606645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1320356/msp430f6779a-is-there-potential-problems-using-por-with-svmhifg-is-set-svmhvlrpe-1-svmhovpe-0

器件型号:MSP430F6779A

在 SVMHIFG 置1的情况下使用 POR 是否存在潜在问题? (SVMHVLRPE = 1 SVMHOVPE = 0)?

我认为在这种情况下、由于没有迟滞、可能会引入潜在的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的设置

    SVSHRVL = 3
    SVSMHRRL = 4
    SVMHVLRPE = 1
    SVMHOVPE = 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我这边看、您的设置看起来不错。    根据 UG、SVSMHRRL 大于 SVSHRVL。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    甚至 SVSMHRRL 都大于 SVSHRVL但 因为 SVMHVLRPE = 1
    SVMHOVPE = 0时,复位和释放电压与 SVSMHRRL 相同。

    该设置是否设置可以确保没有迟滞?

    例如、当 VSYS 下降和上升时、复位和释放电压为2.4V。

    SVSHRVL = 3
    SVSMHRRL = 4
    SVMHVLRPE = 1
    SVMHOVPE = 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    甚至 SVSMHRRL 都大于 SVSHRVL但 因为 SVMHVLRPE = 1
    SVMHOVPE = 0时,复位和释放电压与 SVSMHRRL 相同。

    该设置是否设置可以确保没有迟滞?

    [/报价]

    是的、此配置没有迟滞。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有迟滞、是否存在致命问题? (例如、它可能导致 MCU 卡在复位或其他什么地方)?