This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:无法从 USB 运行-要求我更新固件

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1319019/msp-exp430fr5969-unable-to-run-from-usb---asks-me-to-update-firmware

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

当我第一次开始使用 MSP-EXP430FR5969评估套件时、我使用了 USB 接口、一切都正常。

然后、我开始使用 JTAG 接口、也可以使用 JTAG 接口。

我想返回到 USB 接口、这样做时会收到错误。 它似乎能够识别正确的 USB 端口、但又希望我更新固件

初始化仿真器时出错:
MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要进行固件更新。 点击"Update (更新)"按钮以更新固件并启动调试会话(这可能需要多个更新步骤)。

更新过程中请勿拔下接口插头。

我按下更新并等待电路板上的 LED 切换,但随后我上面显示的消息再次出现。。。

您能帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用的 CCS 版本是什么? 您能否检查是否点击"忽略"、编程器是否可以在不更新固件的情况下仍然工作?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本是12.4.0.00007并且当我单击"忽略"时、我得到:

    初始化仿真器时出错:无法设置设备 VCC

    我注意到、当我连接 USB 连接器时、红色 LED 中的一个亮起(靠近仿真 MCU 的 LED)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保 VCC 电压接近3.3VDC、并确保没有从所述 VCC 汲取过大的电流。 当您给电压稳压器加载过多并导致3.3V 电源轨降至低于阻止 MCU 工作的阈值时、通常会发生此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 当我测量 VCC 时、我看到它低于3.3V。 我取下 J13-15和16上的跳线、然后看到绿灯、测量正确的电压。 接口另一侧是否有负载?

    改为使用 JTAG 接头时、我看不到这一点。 它们是否都驱动这个电压? 是否可以使用我的 USB 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以通过 USB 接口再次工作吗?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、仅通过 JTAG 工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否有其他 MSP-EXP430FR5969评估套件电路板? 我想进行交叉检查、看看是 ez-FET 问题还是 MCU 问题。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以获取另一个。 可能需要一段时间才能获得它。

    我能够从外部为3.3V (V+)侧加电、一切都工作正常(移除 V+跳线)。 它大约是0.1A

    那么电压转换器可能损坏了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意你的看法。 我认为过流损坏了之前的电压转换器。  

    此致、

    现金豪